This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:XSMT 信号时序

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1577746/pcm5101a-xsmt-signal-timing

器件型号:PCM5101A


尊敬的团队:

代表住友电装系统有限公司发帖

请介绍 PCM5101A 的 XSMT 时序。

数据表上显示“XSMT tr 和 tf 时间小于 20ns。“   
此外、根据我的理解、数据表似乎也包含、
“SCK 可以在 50MHz 时最大(最小 20ns)、因此 XSMT 的上升和下降时间应该在这个周期内。“

当仅使用 3 条信号线(没有为 I2S 使用 SCK)时、XSMT 是否限制在 20ns 以下?
此外、如果未使用 SCK、您能告诉我 XSMT 超过 20ns 会发生什么情况吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

     这个 成熟器件的数据表中并未明确说明这种限制的原因、但  SCK 的最大速度 (50MHz) 为您提供的周期时间为 20ns、因此这就是 tr XMST/XMST 的 tf 最小值背后的理念。

    在没有 SCK 的情况下、我相信 tr / tf 上的 20ns 限制将不再存在。 软静音的主要目的是在  电源或 CLKS 中断之前使器件静音。  

    因此、即使 tr 违反了上述 20ns XMST/MST 的要求、并且 tf 未能足够快地激活、也可能会发生砰砰声。 不会出现功能问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Arash-San。

    在数据表中、有以下语句;“如果 XSMT 在 20ns 或更短的时间内从“1"移至“移至“0",“,则、则器件会将其解释为数字控制型静音请求。 它将执行软静音、然后进入待机模式。'  

    相反、如果在没有 SCK 的情况下、XSMT 在 20ns 或更短的时间内从“0"变为“变为“1",“,会、会发生什么情况? 同样、如果超过 20ns、将会发生什么情况?

    提前感谢您。

    此致、

    大口达夫@住友电装株式会社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tatsuo-San。

    一旦 XSMT 被激活或停用、它将触发软(逐渐)静音或取消静音。  

     正如我在上面的文章中提到 的,没有 SCK 我 认为这应该是一个问题 ,即使 tr   的  XSMT / tf 超过 20ns .  对于小于 20ns 的 tr 和 tf、无论是否有 SCK、都不会出现问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您的答复。
    请允许我进行检查以防万一。

    我的理解是:
    “软静音或模拟静音阈值不适用于 tr。“
    “或者这些阈值在 IC 内部运行、但在操作中未显示。“

    这些是正确的吗?

    提前感谢您。

    此致、

    大口达夫@住友电装株式会社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tatsuo-San、

    20ns 阈值在运行中不会产生影响或显示。

    此致、

    Arash