This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:咨询 TIDA-01454

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01454, PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1579649/pcm1864-inquiry-for-tida-01454

器件型号:PCM1864
主题中讨论的其他器件:TIDA-01454

您好专家、

关于 TIDA-01454、 我只想让 您感到困惑:

1.是否绝对有必要在 两个 PCM1864 之间共享 I2S 主时钟? 我在方框 图中看不到所述时钟的连接 (tidud37.pdf、第 2 页、图 1)。 数据表中似乎也 没有提及用作主时钟输出 (SCKO) 的 DMIN2。

2.我不确定 原理图上所有三态缓冲区 (LVC1G125,126) 的点是什么 (tidrqt3.pdf,第 2 页, A2-c2)。 我可以 将 BCKA 与 BCKB 短接、将 LRCKA 与 LRCKB 短接吗?

3.参考设计似乎使用 4 个数据引脚,但使用 TDM 时,是否可以 将两个 PCM 的 DOUT 引脚短接并使其复用所有 8 个音频 信号? 如果是,我如何仲裁巴士?

4.如果 U1 处于主模式,这是否意味着我的 MCU 必须设置为从 模式?  

随附的请找到我的 WIP 原理图。  

output.pdf 

此致、

Renan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    我建议在目标模式下运行 PCM1864、并将 MCU 作为控制器。 您可以对每个目标器件使用相同的 BCK 和 LRCLK、以及与应用手册类似的 TDM 数据总线: https://www.ti.com/lit/an/sbaa383c/sbaa383c.pdf

    您可以通过在页 0 寄存器 13(地址= 0x0D)中添加 TDM 偏移来仲裁总线。

    此致、

    Garret