This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC5140EVM-PDK:PC 如何识别评估板 (ADC5140EVM-PDK)

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC5140EVM-PDK, TLV320ADC5140, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1579452/adc5140evm-pdk-how-to-the-pc-recognizes-the-evaluation-board-adc5140evm-pdk

器件型号:ADC5140EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件: TLV320ADC5140、 PUREPATHCONSOLE

大家好!
客户购买了 TLV320ADC5140 评估板 (ADC5140EVM-PDK) 并收到 PurePath Console 3。
评估板通过 USB 连接到 PC。
客户已配置初始设置、如图 2 所示。 AC-MB USB 音频设置“、并且设置正确。
此外、由于由 USB 供电、因此客户已将评估板上的 J5 短接。
但是、PC 无法识别评估板的连接。
因此、我们建议客户按照以下 URL 中的说明在您的 PC 上安装 Console 3 Device Apps。
【常见问题解答】PUREPATHCONSOLE:如何手动安装 PurePathTM Console 3 设备应用程序
客户按照上面 URL 中的说明安装控制台 3 设备应用程序。
但是、在客户安装控制台后、当他们打开“Pp3.tar.gz"并“并安装它时、将显示一条警告消息。
无论评估板是否连接到 PC、都会显示警告消息。
当客户解包“PP3.tar.gz"时“时、会显示大量数据、并且客户无法确定需要哪些数据。
安装所需的数据可能不是“PP3.tar.gz",“,但、但找不到其他数据。
您是否愿意告诉我如何让 PC 识别评估板?
此致、
Hayashi