This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:INxx 短接至 VBAT

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1576634/pcm6360-q1-inxx-short-to-vbat

器件型号:PCM6360-Q1


工具/软件:

尊敬的 epert:

我想提出以下与该主题相关的问题:

PCM6260-Q1:对于 MIC+线路对电池短路故障;V_MICBIAS 上是否存在任何潜在风险? -音频论坛 — 音频- TI E2E 支持论坛

主题:我们在 MICBIAS 上的器件内部有额外的泄漏路径、在输入短接至 VBAT 时会自动触发、从而在需要时确保可靠性。

  1. 可以触发额外漏电路径的 MICBIAS 电压阈值是多少?
  2. 如果触发额外的泄漏路径、内部 LDO/升压转换器是否将关闭?

客户 NIO 在短路测试期间设置 HVDD = 9.45V、VBAT = 16V。 客户应为以下情况选择 R 的阻力是多少?

  1. HVDD = 9.45V、器件开启
  2. HVDD = 0V、器件关闭

MICBIAS 设置为 8V。 客户现在设置 R = 340 Ω。 会有问题吗?

此致、

佳豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaao:

    如果 MICBIAS 引脚被拉至高于 BIAS_CFG 寄存器 (P0_R58) 中设置的电压、
    然后、将触发 MICBIAS 过压故障。 例如、如果 MICBIAS 短接至 VBAT、则可能会发生这种情况。
    触发此故障后、器件会在 INT_LTCH3 (P0_R55_D5) 中设置过压状态标志
    和 INT_LIVE 寄存器。 可以在 MBIAS_OV_CFG 中调整过压检测的阈值
    寄存器 (P1_R85)。

    在发生故障时、用户可以在 INT_CFG 寄存器中将 MICBIAS 和 ADC 通道配置为断电

    如随附主题中所述、如果打算进行应力测试、我建议为 MICBIAS 实施反向电压保护二极管。 我没有电阻器建议、您可以在测试期间直接短接至 VBAT。

    如果输入引脚短接至 VBAT、则与 MICBIAS 短接至 VBAT 不同。 如前所述、ADC 通道可以断电;它们还会在高达更高的绝对最大值下受到保护

    就 上拉 电阻器(R = 340 Ω)而言、选择这不是基于潜在故障、而是基于电压共模。 如果麦克风阻抗为 1.2k Ω 差分阻抗、则会将 680Ohm 偏置到 micbias 和 GND。 有关详细信息、请参阅数据表的第 8.3.3 节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    感谢您的详细说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    客户对器件本身还有一些疑问:

    MICBIAS 配置为 8V。

    1. 如果 MICBIAS 短接至 16V、并且在 INT_CFG 寄存器中未将 MICBIAS 配置为断电、则器件可以承受的最大灌电流(流入 MICBIAS 引脚)是多少?
    2. 如果 MICBIAS 短接至 16V、并且在 INT_CFG 寄存器中将 MICBIAS 配置为断电、则器件可以承受的最大灌电流(流入 MICBIAS 引脚)是多少?
    3. 如果 MICBIAS 短接至 16V、并且不存在 PCM6360 的电源、则 器件可以承受的最大灌电流(进入 MICBIAS 引脚)是多少?

    此致、

    佳豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MICBIAS 负载调节是已编程 MICBIAS 值的 1%、最大 80mA。 这是器件打开且 MICBIAS 启用时的情况。 如电气特性表中所示

    当 MICBIAS 未启用、诊断被禁用或器件未通电时、没有记录的数据。 但是、您可能会面临反向电流泵入升压转换器和损坏器件的风险、因此我们建议启用所有保护功能。