This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:D 类输出中断和 VBST 波动

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1564254/tas2563-class-d-output-outage-and-vbst-fluctuation

器件型号:TAS2563


工具/软件:

一些工程师、您好。

我们目前正在尝试将 TAS2563 整合到产品板中并从 SPK 输出声音。

打开它时、我注意到有时没有 D 类输出。
令人无法解释的是、有时存在 D 类输出、有时也不存在。
经过一些调查、我发现当没有 D 类输出时、VBST 输出电压低于 VBAT。
当存在 D 类输出时、VBST = VBAT = 3.3V。

目前尚不清楚 D 类输出的缺乏是 VBST 下降还是副产品所致。
但是、如果 TAS2563 输出静音或关断与 VBST 波动有关、我想接收信息。

我期待着你的帮助回复。

此致、

Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    您能否发送您的原理图和 PPC3 配置文件以进行进一步检查? 您是否将升压配置设置为始终关闭? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peter。

    我分享二进制文件和原理图、

    e2e.ti.com/.../20250807.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya-San:

    感谢您分享这些文件并耐心等待。 让我来回顾一下、并通过分析返回给您。  

    此致

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peter。

    你有没有找到关于这个问题的任何东西?
    不幸的是、这个问题尚未得到解决。

    我发现了一些新的东西。
    IRQZ 设置为“在锁存中断时置为有效“、但当没有声音时、IRQZ 会保持高电平。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Fumiya-San:

    由于 10 月 1 日~ 10 月 8 日是国庆节和传统中秋节、回复将延迟。 我们将在返回办公室时提供反馈。 感谢您的耐心!

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、悉尼和彼得。

    我已经理解了这种情况。

    我们找到了一些新信息、因此我想分享一个更新信息。
    我已在原型实现板上启用 I2C 读写访问权限。
    请查看随附的列表,其中显示了这两种情况的寄存器值和其他硬件引脚状态 — 当输出音频且未输出音频时。

    我期待着你的答复。

    此致、

    Fumiya。

    e2e.ti.com/.../Audio-Trouble-for-TI-E2E.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya-San:

    了解、感谢您的更新! 彼得会尽快回到你的身边。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,悉尼,彼得和一些 rngineers。

    我有点犹豫,因为我还没有收到回复,但我有一个关于这个错误的新问题,所以我将添加它。

    没有声音时、我注意到没有收到 PLL 锁定中断。
    我怀疑在为时钟供电时检测到轻微差异、从而妨碍正确配置 PLL 并导致系统卡在软件关断状态。

    为了解决这个问题、我认为最好先将 SDZ 设置为 L、直到提供时钟、然后在时钟电源稳定后将 SDZ 设置为 H。 事实上、我认为其他论坛也提出了类似的想法。

    有一个问题:TI 认为、在启动期间应按什么顺序执行 VBAT、SDZ、I2S、I2C、硬件关断和软件关断?
    如果有一些更容易理解的东西、比如流程图、那就更好了。

    对此造成的不便、我深表歉意、但我非常感谢您的帮助。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya-San:


    建议的启动序列流程图 启动过程如下:
    步骤 1:施加 VBAT(电源)
    这将为器件提供基本工作功率。

    步骤 2:应用稳定的 I2S 时钟 (BCLK、LRCLK)
    这是最关键的一步。 放大器的 PLL 需要一个稳定的时钟信号才能锁定。 在器件退出关断模式之前、必须存在此问题。

    步骤 3:将 SDZ 引脚设置为高电平(释放硬件关断)
    电源和时钟稳定后、将 SDZ 引脚设置为高逻辑电平。 这会唤醒放大器并允许 PLL 开始锁定过程。
    等待至少 1ms (TPOR — 上电复位时间)
    以使内部电路稳定。

    第 4 步:通过 I2C 总线配置器件
    现在、通过 I2C 与器件通信。 主要配置包括:
    a.释放相应控制寄存器中的软件关断位。

    b.配置 PLL 参数、增益等

    步骤 5:启动 I2S 音频数据传输
    只有在完成上述所有步骤后才开始发送音频数据。
    成功启动、正常音频播放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peter。

    关于步骤 5、当您说“不传输“音频数据时、这是否意味着 SDIN 固定为 H 或 L? 还是意味着正在接收静音数据?
    目前、在我们的系统中是后者。

    其余流程通常是正确的、但未设置 PLL 锁定标志、并设置了 TDM 时钟错误通知。
    我认为 FPGA 的 I2S 输出可能存在问题、所以我尝试将来自 APx2700 的 I2S 输出输入到 TAS2563 中、但结果并没有改变。
    因此、目前我无法解决这个问题。

    此外、我创建了可以写入 ROM 模式的固件来解决另一个问题、但没有声音问题。
    这些问题是否相关?

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya-San:

    很抱歉、我正在出差、访问网络的权限有限、我将审核您的问题并尽快回复您。 感谢您的理解