This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:使 PA 遮阳板保持打开状态

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1577229/tlv320aic3100-keeping-pa-awlays-on

器件型号:TLV320AIC3100


您好、

 

我可以知道是否可以使 PA 始终处于开启状态?

 

谢谢、

Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    您是要让扬声器放大器保持开启状态吗? 设备始终处于开启状态应该没问题、您对此有何担忧? 您能提供更多信息吗?

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    扬声器放大器在检测到信号时是否默认通电、在没有信号时是否自动断电?

    谢谢、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    我相信、如果您 使用页 1 寄存器 32 将 D 类(扬声器)放大器设置为上电、它将保持开启状态、直到器件或寄存器再次断电。 由于它是 D 类放大器、这意味着它是一个开关放大器。 因此、当没有信号时、它不会输出任何开关。 可以通过寄存器写入将其静音或断电。 如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:  

    感谢您的反馈。  

    如果我正确理解您、一旦将寄存器写入高电平、它将保持高电平、除非写入低电平或发生复位、对吧?  

    Thansk、

    Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!  

    如果您需要有关此器件的更多帮助、请告诉我。

    - Mir