This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:器件 RESETn 中的削波状态

Guru**** 2924670 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1578663/tpa3223-clip-status-in-device-resetn

器件型号:TPA3223


大家好、如果 TPA3223 保持在复位状态、我们经历了 CLIPn 信号的不同行为。 在一个设置中、我们看到削波为 HI(未报告削波)、在另一个设置中、CLIPn 保持低电平(削波置为有效)、仅在 20ms 软启动阶段后上升至高电平。 两者都是可以接受的、但我们不理解差异的来源、并遇到固件问题、即状态轮询的时间在前 20ms 内似乎或多或少不言... 对此有何解释?

Günter μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guenter Goldbach:

    削波信号指示削波状态、它可被视为 PVDD 与音频输出信号峰值之间的间隙。 有时、PVDD 差异、甚至扬声器负载差异也会导致削波状态略有差异。  因此、当削波被置为有效时、请同时检查 PVDD 和输出信号。

    BR、

    Wenbin