This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TAS2505 器件在播放 PCM 音频数据时产生噪声。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1576261/tas2505-the-tas2505-device-produces-noise-when-playing-pcm-audio-data

部件号:TAS2505
主题:AM62A7 中讨论的其他器件

工具/软件:

SoC:AM62A7

版本 10_00_00_08

clk_mcasp1_fixed: clk_mcasp1_fixed { #clock-cells = <0>; compatible = "fixed-clock"; // clock-frequency = <24576000>; clock-frequency = <12288000>; };
clk_mcasp1: clk_mcasp1 {
#clock-cells = <0>;
// compatible = "gpio-gate-clock";
compatible = "fixed-clock";
clocks = <&clk_mcasp1_fixed>;
//enable-gpios = <&main_gpio1 27 0>; /* BeagleBone Black Clk enable on GPIO1_27 */
};

sound { status = "okay"; compatible = "simple-audio-card"; simple-audio-card,name = "AM62Ax-tas2505"; simple-audio-card,dai-link@0 { format = "i2s"; bitclock-master = <&sound0_master>; frame-master = <&sound0_master>; sound0_master: cpu { sound-dai = <&mcasp1>; system-clock-direction-out; };
codec {
clocks = <&clk_mcasp1>;
sound-dai = <&tas2505>;
};
};
};

main_mcasp1_pins_default: main-mcasp1-default-pins { pinctrl-single,pins = < 
    AM62AX_IOPAD(0x090, PIN_INPUT, 2) /* (L19) GPMC0_BE0n_CLE.MCASP1_ACLKX */ 
    AM62AX_IOPAD(0x098, PIN_INPUT, 2) /* (R18) GPMC0_WAIT0.MCASP1_AFSX */ 
    AM62AX_IOPAD(0x08c, PIN_OUTPUT, 2) /* (K19) GPMC0_WEn.MCASP1_AXR0*/ 
    AM62AX_IOPAD(0x084, PIN_INPUT, 2) /* (L18) GPMC0_ADVn_ALE.MCASP1_AXR2 */ >; 
};

&mcasp1	{ 
    #sound-dai-cells = <0>; 
    pinctrl-names = "default"; 
    pinctrl-0 = <&main_mcasp1_pins_default>; 
    status = "okay"; op-mode = <0>;	/* MCASP_IIS_MODE */ 
    tdm-slots = <2>; 
    serial-dir = <  / 0: INACTIVE, 1: TX, 2: RX / 1 0 2 0 >;
     tx-num-evt = <32>; 
     rx-num-evt = <32>; 
};

根据提供的寄存器、原理图和器件树、有一些可闻噪声会干扰正常的 PCM 音频播放。

PCLK=5.6M MCLK=44.1k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否对所观察到的噪声进行 FFT、以便得出频率是多少?  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_B065555FF397_–13.m4aThere是音频底部的一个粗鲁的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaieng:

    悉尼在星期五之前不在办公室、因此请预计反馈会延迟。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BCLK 时钟设置为 2.8M。 PLLR= 3、PLLJ=10、NDAC=1;MDAC=3;DOSR = 128

    为什么采样频率不能设置为 8kHz、为什么播放 8kHz PCM 音频会产生清晰的声音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaieng:

    我们的团队因延迟支持而感到抱歉。 请预计下周初会有回复。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经四天了。 我可以询问是否有任何回答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaieng:

    再次为延误道歉。 悉尼将于明天重新上台、并将能够支持这一问题。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayyang:

    关于噪音、您指的是没有声音时的背景? 就像下图所示的那样?

    您能解释一下这个文件是什么吗? AP 是否记录了电信号?

    BR、

    Wenbin