This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3100D2:ROSC 功能芯片选择

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3100D2, TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1576995/tpa3100d2-rosc-function-chip-selection

部件号:TPA3100D2
主题 TPA3131D2 中讨论的其他器件

您好、TI 人

 

我的客户最近选择了用于医学超声产品的扬声器驱动器、因为它用于多普勒声音输出、所以他需要输出固定数量的频率。 我的客户更喜欢 TPA3100D2 的 ROSC 功能、因为它可以通过电阻器配置输出频率、这让客户很容易测试和使用。 但芯片看起来很旧、没有 EVM 板。 那么、您能帮助我们看看我们是否有可推荐给客户的新型 ROSC 产品?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    为什么他们要通过电阻器来调整开关频率?

    它们的负载/输出功率要求是什么? 这将有助于我提出建议。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sebastian

    频率调整的目的:客户使用 tpa3116 验证 8MHz 至 12MHz 时的信号链中是否存在干扰、因此客户希望调整开关频率。 客户想要检查哪个频率对信号链没有影响。

    负载是 10W 以上、电源电压大于 12V 的单声道、如果支持 15V、则更好。

    您能对 TPA3100D2 或其他 ROSC 功能芯片提供一些建议吗?我们需要一个 EVM 来进行测试。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我们有其他器件可使用外部信号改变开关频率、因此我询问他们是否确实需要外部电阻器来改变开关频率。 根据设计、这对他们来说可能更容易。  

    在我们较新的器件 TPA3220D2 具有 使用 外部电阻器的频率调节引脚、但可提供比应用需求大得多的功率。  

    我们的其他模拟输入器件(例如 TPA3131D2)可以调整其频率、但不能通过电阻器进行调整。

    此致、

    Sebastian