This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5242:MICBIAS、VREF PSRR

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1566740/taa5242-micbias-vref-psrr

器件型号:TAA5242


工具/软件:

您好:

我们的客户需要了解 1.8V VDD 中的 MICBIAS 和 VREF PSRR 性能。 如果您有、请向我们展示这些 PSRR 基准数据。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

     TAA5242 的数据表中没有 MICBIAS/VREF PSRR 规格。

    让我进一步检查一下、下周回复您。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-san:

    您能不能告诉我们 PSRR 性能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    我们没有您所需的 PSRR 数值规格、因此我需要在几个器件上对其进行测量。

    只是为了在测量之前确认要求、我们需要在 1.8V AVDD 条件下从 AVDD 到 VREF/MICBIAS 输出的 PSRR、是这样吗?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-san:

    我们与客户核实了测试条件。

    是的。 我们的客户需要 1.8V AVDD 至 VREF/MICBIAS PSRR 数据。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    感谢您的确认。

    我可以在几个设备上进行测量、并在本周结束时向您提供测量值。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-san:

    非常感谢您的帮助!! 我明白了。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您来到 IMI-San。

    如上所述、我将在本周结束时发布有关该主题的更新。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    对于 AVDD 电源上的 100mVpk-pk、1kHz 纹波、1.8V AVDD 时的 AVDD 至 MICBIAS PSRR 为~112dB。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-san:

    我理解 AVDD 至 MICBIAS 在 1.8V AVDD 时的 PSRR 在 AVDD 上 1kHz/100mVpp 时为 112dB。 您能告诉我们 AVDD 转 VREF PSRR 吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    在 TAA5242 中、MICBIAS 电压由 VREF 电压得出、因此 MICBIAS 输出上的电源纹波分量也会考虑 VREF 输出上的任何 PSRR 分量。

    因此、VREF PSRR 优于 MICBIAS 输出上出现的 112dB。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-san:

    非常感谢。 您的建议解决了客户问题。

    此致、