This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414B-Q1:TAS55414Q1:块图中反馈块的功能

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1578114/tas5414b-q1-tas55414q1-function-of-feedback-block-in-block-diagramm

器件型号:TAS5414B-Q1


尊敬的团队:

我目前正在从事铁路车辆音频放大器的架构设计。 在研究期间、我遇到了 TAS5414-Q1。 该器件在许多方面似乎都很合适;但是、它不采用 PurePath 技术。 在方框图中、我注意到了一条从 H 桥返回到 PWM 块的反馈路径。 本节未详细说明该反馈路径。
您能否解释一下这种反馈的工作原理、以及它是否执行与 PurePath 技术类似的校正功能?

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Thomas

    它与其他 D 类放大器的反馈相同、是向模拟控制环路提供 MOS 输出反馈。 反馈可以提供固定的输出电压、并消除 MOS 非线性行为带来的影响。  

    此器件太旧、您可以考虑使用一些较新的器件。 例如数字输入 TAS6511-Q1 或模拟输入 TAS5441。