This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:PSRR 和 VREF 生成

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1578138/pcm1808-psrr-and-vref-generation

器件型号:PCM1808


尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

VREF 是如何生成的? 数据表显示 VREF=Vcc/2。 这表明 VREF 来自 IC 内的分压器、并且几乎无法抑制 Vcc 提供的电源噪声。 如果 PCM1808 的引脚 1 “接近“Vcc/2、是否可以强制施加外部基准电压?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    VREF 由带隙电路在内部生成、这是 Δ — Σ ADC 的典型情况。 在内部不是 Vcc/2。 这是 ADC 内部电路 执行正确转换所需的电压基准。

    VREF 的输出电压 (Vcc/2) 供用户参考作为运行状况监测/健全性检查、以确保内部运行正常、这不应用于为其他电路供电或在外部短接至另一个电源。