This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5830:AGL

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5830, TAS5830EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1572623/tas5830-agl

器件型号:TAS5830


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我对 TAS5830 的 AGL 功能有疑问。

配置详细信息:

  • TAS5830 配置:立体声 2.0、Base/Pro (2.0 96k)

  • PPC3 版本:v3.3.0

  • TAS5830-SW 版本:3.0.1

在上述条件下、我已配置 AGL、但它似乎不会影响输出波形。
对于您的参考、均衡器和 DRC 设置按预期工作。

您能否告知导致此问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takao:

    我正在尝试使用 TAS5830EVM 重现此设计、明天会回复您。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:  

    我的问题中忘记提一下、但我也使用了 TAS5830EVM(非定制电路板)。  
    提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takao:

    我手头上的修改后的 TAS5830EVM 存在一些问题、我订购了全新的 EVM、该 EVM 应于下周某个时间送达。 我将在到达后更新您、并且我能够检查 AGL 功能。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想分享一些其他信息。
    当使用采样速率为 96kHz 的信号作为输入时、AGL 不会影响输出波形。
    相比之下、当使用采样速率为 48kHz 的信号时、AGL 会影响输出波形。

    无论输入信号是 SPDIF(光学)还是 I2S (J27、28、29)、问题都是相同的。
    此外、无论输入信号位深度是 24 位还是 32 位、问题都是相同的。

    请注意、我的工程应用假设的数字信号是 96kHz 和 32 位条件下的 I2S。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takao:

    感谢您分享这些信息、我将确保在 EVM 送达后本周测试这种场景。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takao、

    我能够让 AGL 同时使用 立体声 2.0、Base/Pro (2.0 96k) 和 Base/Pro (2.0 48k) 来影响输出波形。

    启用该功能后、需要设置阈值、从而使 AGL 功能开始根据输入信号强度调整增益。  

    您是进来调整这个阈值了吗? 如果是、您是否提供了 足够高的音频输入来触发 AGL 功能?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您这边、在立体声 2.0 Base/Pro (2.0 96k) 配置中、是影响输出的 AGL 设置 即使输入 96kHz 数字信号也是如此

    请参阅我之前的评论。 在我们方面、当输入 96kHz 数字信号时、AGL 设置不会影响输出。 这是我们所面临的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takao:

    由于忽视了这个问题、拓扑结构无法让 AGL 功能影响 96kHz 数字信号的输出波形。 我从设计中确认、该功能在 96kHz 输入下正常工作。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的塞巴斯蒂安、  
    我正在跟进、因为我还没有收到回复。 请提供更新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takao:

    我们仍在与 PPC3 团队合作来解决此问题。 如果有更多的更新、我将在此处提供更多反馈。

    此致、

    Sebastian