This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1972:输出失真在规格范围内

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1577137/lm1972-output-distortion-over-spec

器件型号:LM1972


尊敬的先生:

我的客户正在测试 LM1972 输出失真功能。 当输入为 1k Ω–10dBV 时、THD + N 的测试结果为 0.4%、这超过了 0.003%的额定最大值。

它们还绕过 LM1972(U11、引脚 2 和引脚 4 短接)、DIST 的测试结果为 0.09%。

您能否查看原理图并提供注释来帮助解决此问题?

LM1972 原理图:

LM1972-DIST_sch.jpg

音频分析仪 AP515 的 LM1972 输出失真测试结果。

LM1972-DIST_APx500.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉我们的团队是 OOO、请期待下周初回复。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    如果信号在 THD 1972 之前已经达到 0.09% LM+N、则不会减少失真。 最多情况下、它将是相同的 0.09%、但实际上它会略高。  

    此致、

    Sebastian