This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1822:串行输出损坏/奇数

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1577835/pcm1822-corrupted-odd-serial-output

器件型号:PCM1822


SIRS:

我设计了一个原理图和 PCB、它使用 PCM1822 作为 ADAPU1701 DSP 的 I2S 输入。 但是、它无法按预期工作。

在检查 PCM1822 信号时、我看到 FSYNC/LRCLK 和 BCLK 按预期运行。 但是、SDOUT 引脚显示了嵌入到大约 50Hz 3.3V 方波中的 0.8V 部分数据帧。

就价值而言、DSP 完全按预期运行、而为 PCM1822 提供其他直流电源连接似乎完全干净。  

请您帮助我理解我的错误。

我附上了原理图。 如果需要、我可以发送布局。

感谢您发送编修。

IMG_7424.png


ODD PCM 1822.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    PCM1822 的输入必须是交流耦合的。  您可以在输入引脚上放置 1uF 电容器、这样  可以帮助您解决问题。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garret 的快速答复。 我想确定我理解你的评论。 我已经通过 10U 电容器对音频输入进行了交流耦合。 我连接了整个音频输入级。 我非常直接地按照数据表中的建议来布局 PCB。


    至于 PCM1822 引脚的其余部分、唯一的输入是 BCLK 和 LRCLK 时序信号、我不希望这是交流耦合。

    我的猜测是问题出在其他地方。 然而,这对我来说是严肃的,我渴望尽快解决这一问题。  

    您能澄清一下吗、或者我还应该看别的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    我看到、是的、您是对的、模拟输入引脚是唯一应该进行交流耦合的引脚、我现在看到您已经这样做了。

     PCM1822 上的 IOVDD 引脚是否连接 到 DSP? 我在原理图中似乎找不到 IOVDD 标签(我看到 DSP 上的 IOVDD 引脚 18 没有标记)。 在继续调试之前、让我们确保将其连接到 3.3V。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有意思。 我将重新研究 PCB、看看是否存在错误。 对于录音引脚、原理图上的引脚 18 当前连接到 GND。 这可能会造成问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    我指的是  ADAU1701 引脚 18、标记为 IOVDD 、外部连接到+3.3V。 同时、PCM1822 引脚 9 IOVDD 连接到“IOVDD"引“引脚标签、我怀疑该标签未连接到 3.3V。 这将导致 PCM1822 的数据输出出现错误。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 今天我将修正这些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 如果这样无法解决您的问题、请重新打开此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这是可行的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到这个消息、Mark。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们认为这完全结束之前...:  

    从信号的角度来看、一切都非常出色。 但是、我发现 PCM1822 的运行温度出乎意料地高。 它直接焊接到主接地平面上、并通过缝合过孔慷慨地连接到底部接地和内部接地、所有这些都应该很好地散热。

    我没有测量温度、但触摸起来很热。 实际上、太热了、无法触摸。

    我可以问我 对加热的期望是什么? 我是否应该关注器件的使用寿命?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    这可能是由于放大器驱动的模拟输入的 AVDD 电流消耗增加所致。 至于器件寿命、“过热而无法触摸“通常指的是大约 45°C、而 PCM1822 符合 125°C 的要求、因此在这里不必担心。

    此致、

    Garret