This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:TAS6684 是否支持 16 Ω 和 2 Ω 电阻扬声器

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1580349/tas6684-q1-can-tas6684-support-16ohm-and-2ohm-resistance-speaker

器件型号:TAS6684-Q1


您好应用团队:

  我们目前正在估算用于汽车 IVI 项目的 TAS6684-Q1 设计。  

TAS6684 能否支持 16 欧姆和 2 欧姆电阻扬声器?  

如果是、两个电阻扬声器的输入电压和输入电源设计要求是什么?  

主要的参数影响(如 THD + N 等)可以为我们的估计提供什么?  

谢谢你  

 

Roy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roy

    TAS6684 能否支持 16 欧姆和 2 欧姆电阻扬声器?  [/报价]

    应该没问题。

    如果是、两个电阻扬声器的输入电压和输入电源设计要求是什么?  [/报价]

    2 Ω 负载使用 10A 作为每个通道的最大峰值输出、以进行计算。 没有其他需要注意的事项。

    主要的参数影响(如 THD + N 等)可以为我们的估计提供什么?  [/报价]

    具有 2 欧姆的性能。 很少看到 16 Ω、让客户使用 EVM 进行检查。 谢谢。

    [/quote]
    [/quote][/quote]