This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:启动后立即发生 OTE 事件

Guru**** 2924500 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1579798/tas5825m-tas5825m-has-ote-event-immediately-after-startup

器件型号:TAS5825M


大家好、我目前正在开发一种使用 PBTL 模式的 TAS5825M 的放大器板、我们发现 TAS5825M 启动后就会立即引发过热异常。 以下是操作步骤和观察结果:  

上拉 PDN 引脚
等待 5 ms
输入 I2S 信号
等待 5 ms
将值 0x00 写入寄存器 0x00
将值 0x00 写入寄存器 0x7f
将值 0x03 写入寄存器 0x02


之后、  
读取寄存器 0x72、发现值为 0x01
读取寄存器 0x73、发现值为 0x0F


这些是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否使用 PPC3 或 PPC3 中的脚本来初始化器件? 此外、您是否在使用 EVM 或定制电路板?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复

    是的、我开发了定制电路板

    实际上、我只写问题中提到的三个寄存器、然后从寄存器中找到 OTE  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我强烈建议使用我们的 PPC3 GUI 为音频放大器生成脚本、因为必须先对其进行初始化。 这些类型的问题可能来自手动生成的自定义脚本。  

    您可以使用以下链接为 TAS5825M 申请 PPC3。

    https://www.ti.com/secureresources/TAS5825-SW 

    https://www.ti.com/secureresources/PUREPATHCONSOLE 

    此致、
    Sydney Northcutt