This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142:单端输出中负电压的传输

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1580708/tad5142-transmission-of-negative-voltage-in-single-ended-output

器件型号:TAD5142


尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

很抱歉、我们先回答一个基本问题。

在所附数据表的图中、当对线路输出使用单端输出时、负电压侧的波形是否可以传输到输出端?

另外、连接图中的电阻器 R 是否用作阻断电容器、将输出电压拉向负极侧?

使用单电源轨到轨 运算放大器时、如果运算放大器的 GND 电位与线路输出的 GND 电位 相同、我知道 输出侧不能输出负电压。

我认为 TAD5142 具有内部基准电压、但由于它是正电压、即使阻断电容器的直流分量被切断、即使 在直接连接的情况下也无法输出音频信号的负电压。

(该级是否绝对有必要使用具有正负电源的运算放大器? TAD5142 是否在内部保持负电压?)

鉴于在电路板上提供负电压会增加成本、是否有一个简单的电路图可用作 仅使用 单电源从线路输出负电压信号的参考?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    我认为这里需要伪差分模式。 这样做会使 OUTP 是 AC + VCOM 元件、OUTM 只是 VCOM 元件。 然后可以使用 VCOM 来参考运算放大器。 这样您就可以在单电源模式下使用放大器、而无需担心负电压输出。

    您更正了 TAD5142 无法输出负电压(这也是 VCOM 存在的原因)。 交流耦合电容器阻止此直流、仅将交流信号传输到接下来的任何器件。 但伪差分模式适用于不接受负电压但仍需要忽略输出信号的直流分量的器件。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff McPherson 先生:

    感谢您的留言。
    此回答是否可以接受?
    如果我有误解,我的道歉。

    我想问的不限于这种特定的 IC、但通常在单端配置中、是否可以在后续级通过单电源运算放大器接收 TAD5142 的输出时提取负电压、然后从运算放大器输出获取音频信号。

    请参阅随附的图。
    数据表提供了导致混淆的各种配置:线路输出、耳机输出、伪差分等。

    我的电流理解是、由于运算放大器的低交流输出阻抗、输出电容器的正极端子有效接地。 因此、电容器可以向后续级输出负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我目前的理解是、由于运算放大器的低交流输出阻抗、输出电容器的正极端子已有效接地。 因此、电容器可以向后续级输出负电压。[/报价]

    正确、但仅将交流耦合电容器连接到 TAD5142 的输出(或任何线路输出 DAC)时也是如此。 当对输出信号进行交流耦合时、由于电容通过交流信号充电和放电、电容器将能够在负半个周期内输出负电压。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff McPherson 先生

    非常感谢。
    就像我最初想的那样。
    回到基本原理、单电源运算放大器不会从其输出级输出负电压、是吗?

    我很抱歉再次询问、但是
    我可以提出最后一个问题吗?
    了解 TAD5142 除了内部 2.75V 基准电压之外、在内部识别负基准电压是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    回到基础知识、单电源运算放大器不会从其输出级输出负电压、它是吗?

    不可以。 需要双电源来输出负电压

    了解 TAD5142 在内部 2.75V 基准电压之外还能在内部识别负基准电压是否正确?

    没有负电压基准。 器件中的所有电压均为正。

    此致、
    Jeff McPherson