This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:反向电流

Guru**** 2924650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1581386/tps1h100-q1-reverse-current

器件型号:TPS1H100-Q1


尊敬的技术支持团队:

在图 7 数据表中、当器件反向连接时、能否告知在多少秒内导致 IC 发生故障?

数据表显示 Irev2 为典型值。 2A 持续 t < 60s。  如果持续时间增加、此电流值是否会相应减小?
如果是、是否有任何指导原则或参考文献、例如“X 安培表示 Y 秒“?

此外、如果您有关于 FET 体二极管通道温度或其他热属性的任何特性信息、我们非常感谢您的指导。

此致、
Komatsuda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Komatsuda:

    我们不针对数据表中指定的条件之外的其他条件进行规范、因此请确保保持在 2A 范围内的时间小于 60s

    我们也不会表征 MOSFET 的体二极管、但如果保持在数据表限值范围内、它不会损坏

    此致、
    尼古拉斯·彼得西尔格