This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1633:保护 ADC 输入的正确方法

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1632, OPA1633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1575839/opa1633-proper-way-to-protect-adc-input

器件型号:OPA1633
主题中讨论的其他器件:OPA1632

工具/软件:

我想使用 OPA1633 或 OPA1632 缓冲 ADC 输入、 保护 ADC 输入免受过压影响的正确方法是什么? 我选择的 ADC 具有–0.3V 至 3.6V 的绝对模拟输入额定值。 我考虑了将 OPA1633 之前的两条差分信号线钳位到约 ±1.6V 的最大电压范围的一半、但如果我有一个单端输入、该输入只允许使用一半的满量程 ADC 范围、 最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我很高兴能在这个主题上提供帮助。  您知道您是否可以回答我下面的一些主要问题?

    OPA163x 的源信号是否在固定范围内、或者信号是否能够存在很大差异?

    2.放大器需要什么增益?  您是否会考虑非单位增益(而不是缓冲器)?

    3.根据输入信号的不同、我们可以使用 OPA1633 应用增益或衰减。  其中任何一种都是可选的吗?

    我们通常帮助客户设计信号链的衰减或增益级、以更大限度地扩大但不超过 ADC 的满量程输入范围。  输入 FSR(满标量程)是否等于您共享的–0.3V 至 3.6V?  或者、您提供的规格是绝对最大引脚电压吗?  了解 FSR 规格是否有益。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    信号源应为麦克风前置放大器或线路输入缓冲器发出的最大 2VRMS 的低阻抗信号。 增益应为 1(ADC 取 2VRMS 满量程)。 理想情况下、在 OPA 将电压钳位到最大范围之前的输入级仍要确保任何瞬变或故障不会损坏 ADC。 绝对最大额定值为–0.3V 至 3.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我没有限制信号幅度和降低 SNR(这会对系统产生影响)、或许可以为 OPA1633 电路提供钳位/削波功能。  我有同事可以问这件事。

    感谢您提供更多详细信息。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我最近有几个不同的项目需要处理;我想重新获得此支持并检查您是否仍需要帮助?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我当时想使用二极管钳制输出是否合适。 在过流情况下、器件的行为如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    对于过流情况、您是指放大器从瞬态尖峰中拉出或灌入的电流大小?

    OPA1633 的典型输出电流为 85mA。  放大器和 ADC 输入之间是否包含任何滤波?  这些无源器件值还会限制 OPA1633 产生的任何多余输出电流、或受其影响。

    我确实同意可以使用二极管钳位输出、但确实会遇到一种权衡、那就是将输出信号限制在您确定的钳位电压范围内。  2VRMS 信号是否以直流 1V 为中心?  OPA1633 的输出共模设置方式也是这样吗?

    我可以在这里继续提供帮助。  如果您需要我在仿真中绘制原理图、或者想要共享任何图像、请告诉我。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA 输出和 ADC 输入之间需要 10 欧姆电阻器、外加 ADC 输入之间需要一个 15nF 电容器。 就是这样。 中心电压为 1.65V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    谢谢你。  我将处理我的答复。

    此致、

    Alec