This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:TAC5112 非标准采样速率

Guru**** 2811065 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5112, PUREPATHCONSOLE, TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1577019/tac5112-tac5112-non-standard-sample-rates

器件型号:TAC5112
“主题“中讨论的其他器件: PUREPATHCONSOLETLV320AIC3204

您好:

我正在查看 TAC5112 — 对于我们的应用,我们需要它以 125ksps 立体声(而不是 48 或 44.1kHz 的倍数)运行。

  1. 128000 (111720-131840) 的 PASI_SAMP_RATE[5:0]选项涵盖了该频率、因此我假设它可以此速率运行?
  2. 数据表中的滤波器响应均处于“标准频率“下 — 如何判断在该采样率下我将看到哪个滤波器响应?
  3. 我已申请 PurePathConsole — 这是否会使一切变得显而易见?
  4. 之前、我们以 125kHz 的频率运行 TLV320AIC3204、由于非标准采样率、我们必须使用双二阶滤波器来增益通道。 有什么我需要考虑的事情吗?

Dave

 

事件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    1. 是的、半自动模式会覆盖 125k、因为它落在 128k 纸槽中
    2. 您需要选择最接近的采样率。 如果您对滤波器响应有非常具体的需求、我们可以帮助您满足所需
    3. 你需要的一切都将在一个页面上,但我不会说它使它显而易见。 您需要保留该应用手册的内容。
    4. 我认为在这个器件上不会发生这种情况

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff。 问题 2. 数据表滤波器适用于 (96 或 88.2kHz) 和 (192 或 176.4kHz)、因此我的 125kHz 会最接近 (96 或 88.2kHz) 响应、而半自动模式是否适合我?

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    滤波器会自动标准化为采样率、因此您无需执行任何操作即可设置内插或抽取滤波器。

    此致、
    Jeff McPherson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    对于线性相位滤波器:
     ×速率:96kHz 或 88.2kHz — 通带=频率范围为 0 μ s 至 0.455 μ s fs
    采样速率:192kHz 或 176.4kHz — 通带= 频率范围为 0 至 0.223 ×fs

    我很高兴 128000 的半自动模式将锁存到我的 125ksps 采样率、但我仍然不清楚 125ksps 采样率将锁存到上述哪个滤波器响应? 我只是尝试确定 125ksps 的通带宽度

    此致、

    Dave  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    它应该锁存在 0.455 通带性能、即更像 96kHz 曲线。

    此致、
    Jeff McPherson