This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5242:是否能够让多个器件共享单个 TDM 总线?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1582264/tac5242-ability-for-multiple-devices-to-share-single-tdm-bus

器件型号:TAC5242


问题背后的驱动因素是空间限制。  

希望您能够确认、 没有办法来排列/配置/菊花链 TAC5242、从而 4 个可以在单个 TDM8 总线上一起运行。

要么采用并行 Hi-Z 排列、要么采用串联菊花链排列。  TAC5242 将分 12 个器件提供 24 个 I/O 通道。 由于系统限制、我们必须将 TDM8 与 SoC 一起使用。  TAC5242 看起来可以执行 TDM4、但不能执行 TDM8、只需要 确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    正确、TAC5242 在 TDM 总线上只有 4 个时隙、由 MD3 控制。

    此致、

    Garret