This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:满足扬声器兼容性要求

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1581630/tas6424e-q1-help-required-speaker-compatibility

器件型号:TAS6424E-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: TAS6424E》

尊敬的专家:

下面的扬声器描述了峰值功率和 RMS 功率。  放大器 TAS6424E-Q1 的额定功率是基于 RMS 还是基于峰值功率?

 

3 向扬声器
无源交叉网络可选(配对):DP2-653NW

频率响应:60Hz–40kHz
功率:240 W 峰值功率、50 W RMS 功率
灵敏度:90dB
尺寸
             高音扬声器:1 英寸
             中距:3.5 英寸
             低音扬声器:6.5 英寸

240W

50W

https://www.alpine-asia.com/en/productDetail/205/DP2-653

 

输入基准电压  

TAS6424E-Q1

HTQFP (PHD) 64

2MHz Fsw、备用交流和直流诊断、高级 EMI 特性

75W x 4 @ 4 Ω;150W x 4 @ 2 Ω

d.

I²C Ω 总线

2/ 4Ω

26.4V

是的

10.0/1000

谢谢你。

此致、
Anas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anas

    对于 TAS6424E 数据表值、您可以将其作为峰值功率。

    但与扬声器不同、后者的热耗散条件已经固定。 IC 的散热主要由 PCB 和散热器设计决定。 如果获得更好的条件、RMS 功率可能非常接近峰值功率。 RMS 无固定值。