This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:D 类音频放大器 (TAS5805MPWPR) 不工作

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1581095/tas5805m-class-d-audio-amplifier-tas5805mpwpr-not-working

器件型号:TAS5805M
主题:TAS5805 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我们已在我们的设计中实现了基于 TAS5805MPWPR 的 2 个电路、在基于 TAS5805MPWPR 的 2 个音频电路中、一个电路工作正常(单声道)、但另一个电路工作不正常 (Stereo2.0)。 下面介绍了相关问题。

序号 运行模式 实现的接地连接 工作条件
1. 使用铁氧体磁珠作为输出滤波器的单声道系统 通过铁氧体磁珠连接到主接地端的 O/P 滤波器的 IC 第 14 个 (AGND) 引脚和接地端 是的
2. 使用电感器作为输出滤波器的立体声 2.0 模式 通过铁氧体磁珠 (120 欧姆 BLM18EG121SN1D) 连接到我们的主接地端的 IC 第 14 (AGND) 引脚和 O/P 滤波器接地端

请帮助我找到并解决问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如何初始化器件? 您正在使用 PPC3 还是 PPC3 中的脚本?

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们已将 (TAS5805MPWPR) 连接到 IMX8 mini NXP 处理器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我明白了。 您从处理器发送到 TAS5805 放大器的脚本/I2C 命令是什么?  

    此致、
    Sydney Northcutt