This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:5MIC 输入的初始配置

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1581684/pcm6360-q1-initial-config-for-5mic-input

器件型号:PCM6360-Q1


亲爱的

  您能否帮助提供 5 通道差分输入的 PCM6360 初始配置? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    以下是 5 通道差分麦克风输入的初始配置:

    W 90 3c 10 #将通道 1 设置为差分麦克风
    W 90 41 10  #将通道 2 设置为 差分麦克风
    W 90 46 10  #将通道 3 设置为 差分麦克风
    w 90 4b 10  #将通道 4 设置为 差分麦克风
    W 90 50 10  #将通道 5 设置为 差分麦克风
    W 90 73 F8 #启用通道 1-5
    w 90 74 F8 #启用输出插槽 1-5

    此致、

    Garret