This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:PCMSYN 的保持/设置要求(128KHz MCLK 情况)

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1573031/tlv320aic1110-hold-setup-requirement-for-pcmsyn-128khz-mclk-case

器件型号:TLV320AIC1110


工具/软件:

您好:

我的客户对 AIC1110 有一些问题。


1)
以下内容来自数据表。
请看到黄色标记的一个。 上面显示的是 PCMCLK。 但我认为这是一个拼写错误、应该是 PCMSYN。  
这种理解是否正确?

2.
如果正确、此 PCMSYN 必须为 50%占空比。 以下内容也来自数据表。
保持/设置都具有最大值。 客户的主板似乎违反了这个 mmax 值。

从数据表说明中可以看出、PCMCLK 的上升沿看起来像是 PCMSYNC 信号的锁存点。  
下面是我的理解。 正确吗?


最小  值:20ns ->如果违反了此最小值、则 PCMSYNC(低电平到高电平)在此周期无法锁存、并且可以在下一个周期被锁存。
最大值:PCMCLK/4 ->如果超出此最大值、则 PCMSYNC(低电平到高电平)在此周期无法锁存、并且可以在前一个周期锁存。


最小  值:20ns ->如果违反了此最小值、则 PCMSYNC(高电平至低电平)无法在此周期内锁存、并且可以在前一个周期中锁存。
最大值:PCMCLK/4 ->如果超出此最大值、则 PCMSYNC(高电平至低电平)在此周期无法锁存、并且可以在下一个周期锁存。

3)
然后,他们想知道 waht 可能发生在下面 2 的情况。

案例 1:违反 tsu (PCMSYN)_MAX 和 th (PCMSYN)_MIN

案例 2:刚刚违反 tsu (PCMSYN)_MAX

我认为在这两种情况下都可能会发生 PCMI/O 数据位移位(不对齐)。 你怎么看?

4)
当违反上述建立/保持模式而发生位移位(错位)时、违规行为消除后是否会恢复?

此致、
Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:

    1) 否、这不是拼写错误、PCMCLK 可以容忍一些相位抖动、但占空比保持在 45%至 55%边界范围内。

    2/3) 锁存从 PCMSYNC 的上升沿开始、但您的理解仍然正确。 如果违反时序限制、则存在数据对齐关闭的风险、从而导致明显的位移。 这可能并不总是会发生、但风险会随着违规情况的恶化而上升。 表中的限制只是 TI 能保证功能的限制。

    但请务必注意、这是您正在显示的发送模式、因此该表描述了您可以期望器件在发送时钟时执行的操作。 它正下方有一个类似的接收模式表。

    4) 由于频率不变,误差应自动解决。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    感谢您的答复。

    >1) 否、这不是拼写错误、PCMCLK 可以容忍一些相位抖动、但占空比保持在 45%至 55%边界范围内。

    但如果这不是拼写错误、PCMCLK 占空比有 2 个不同的含义、如下所示。 我提到其中一个应该是一个拼写错误。

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:

    我看,我一开始就误读了桌子;我的道歉。 是的、我认为您是对的、第二个突出显示的项目应该是 PCMSYN。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    客户还有其他几个问题。

    首先、我想确认我的理解是否正确。
    我将对这些时序要求的理解绘制到下面的 ppt 文件中。
    您能检查一下是否正确吗?

    e2e.ti.com/.../AIC1110_5F00_Timing.pptx

    如果正确、您是否知道可以将哪个 MCU/处理器/DSP 连接到它?
    它们使用一个 C6000 DSP、AIC1110 连接到其 McBSP。
    它看起来无法连接。

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:

    您的图表对我来说很有意义。  

    但是、我不知道有任何支持此功能的 MCU。 PCM u 和法律编码是一种相当旧的标准、在大多数数字音频应用中不再使用。 很多 MCU 支持 I2S、但并不是完全相同的。 如果他们有适合您的解决方案、我会联系 EP、因为他们将成为他们设备的专家。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    我关闭了此主题、因为我们在“单独电子邮件“中讨论过。

    此致、
    Oba