This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:该器件可以输出直流信号吗?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1582197/tad5242-can-this-device-output-a-dc-signal

器件型号:TAD5242


好奇,如果是,以及如何实现。 我们使用备用 DAC 通道来控制内部 DC/DC 稳压器的直流电压。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、TAD5242 上耳机输出和线路输出模式的内部工作模式有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    TAD5242 是硬件控制器件  、没有任何外部引脚来控制或绕过内部 滤波器、但该器件的软件版本具有可以绕过滤波器的位、从而可以输出直流电。

    耳机输出和线路输出 具有不同的驱动器、这些驱动器     针对不同负载的特定驱动能力进行了优化  

    顺便说一下、为了 E2E 可搜索性、将来 请 在 单独的 帖子中发布您的问题、以便用户可以在标题中搜索问题。

    此致、

    Arash