This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1821-Q1:24 位输出

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3120-Q1, PCM1808-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1580563/pcm1821-q1-24bit-output

器件型号:PCM1821-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1808-Q1、PCM3120-Q1

您好专家、


我们的客户正在考虑使用此器件。

其 SoC 支持高达 24 位的数字音频格式。
不过、数据表仅讨论 32 位。

然后、如果该器件提供 24 位 BCLK、该器件是否可以支持 24 位?请参阅 FSYNC?

 

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:

    该器件仅支持 32 位输出通道数据字长度、因此不支持 24 位。

    PCM1808-Q1 支持 24 位数据并由硬件控制、但仅支持单端输入。

    PCM3120-Q1 通过软件控制提供相同的性能、并支持 24 位数据。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret-san:

    这是一项确认。
    如您所见、该器件在 FSYNC 和 BCLK 之间有以下比率要求、如下所示。

    在 BCLK 与 FSYNC 之比为 24 期间、器件无法物理输出 32 位数据。
    因此、在具有适当频率时钟电源的从器件条件下、我预计它可以支持 24 位。

    您如何看待这一点?

    此外、您能否告诉我、在配给期间、数据格式是 24 或 24 乘以?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:

    我在实验中检查了这一点、并确认最小 BCLK 与 FSYNC 的比率为 32。 若要支持 24 位数据、您 可以用零填充 、如下所示:

    我将 研究表 8-3 数据表为何包含 16 和 24 作为有效比率。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret-san:

    我之前说过、如果 32 位信号在低 8 位补零、则客户 SoC 无法使用 32 位信号。
    它可以支持真正的 24 位信号。
    因此我们需要尽快得出 16 和 24 的结论。

    16 和 24 的确认结果如何?

    如果该器件无法输出 24 位信号、则必须更改器件。
    但是、他们已经开始了布局设计、因此他们不希望尽可能更改器件。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:

    根据数据表(第 15 页)、 每帧至少有 32 个 BCLK。 它不支持 24BCLK。 正如我在最后一篇文章中提到的、24 位信号必须在信道之间以 8 位延迟发送。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret-san:

    我想确认您之前的建议。
    如果客户需要 24 位数据、您建议我们使用 PCM3120-Q1。
    但是、在那时、您可能对我们谈到的客户要求有错误的理解。

    然后、PCM3120-Q1 可以输出真正的 24 位数据吗? 还是只是低 8 位零填充的 32 位数据?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:

    PCM3120-Q1 可以支持真正的 24 位数据。 您可以通过将 10b 写入地址 0x7 处 ASI_CFG0 寄存器的位 5-4 来选择此设置。

    此致、

    Garret