This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:TLV320ADC6140

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1571346/tlv320adc6140-tlv320adc6140

器件型号:TLV320ADC6140


工具/软件:

您好朋友:

TLV320ADC6140设计的原理图帮忙审查下、看看有没有需要改善的电路。下面的图片是音频输入与TLV320ADC6140的原理图与PCB。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    原理图上有几个澄清问题:

    1) 默认配置下的 IOVDD 电压、数字线路的 IO 电平将为 3.3V、对吗?

    2) 由于连接了 MCLK、因此器件是否在主模式下使用?

    模拟输入连接似乎很好(支持电路确保 ADC 的输入保持在 2Vrms 范围内)。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    (__LW_AT__1)IOVDD默认3.3V电平;

    (__LW_AT__2)主时钟24M是预留、6140作为从模式使用、主时钟来源于SOC;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认信息。

    如前所述、原理图的其余部分看起来没有问题。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    入下图所示、在使用MIC in输入时、采集不到信号。在使用line in时、信号采集正常。请帮忙看下是不是设置问题、谢谢。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    未检测到信号是否意味着数字数据全部为 0、或者是否只有没有麦克风信号的本底噪声?

    您能否共享.ppc3 文件? 比较设置会更容易。

    您是将 PPC3 与 EVM 搭配使用还是连接到定制 PCB?

    谢谢您、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、PPC3搭配TLV320ADC6140IRTWR EVM使用。

    2、目前的对话框中无法上传我的ppc3文件。你们有配置好ppc3软件分享给我吗?

    3、在EVM板上、示波器没有测量到MCLK信号、请问是使用了TLV320ADC6140IRTWR内部的PLL生成时钟源吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此论坛接受所有文件类型。 单击“插入“->“附加图像/视频/文件“。  保存设置、 文件扩展名为.ppc3

    PLL 源为 BCLK。

    请回答我之前的问题: 没有检测到信号是否意味着数字数据全部为 0、或者是否只有没有麦克风信号的本底噪声?

    此致、
    Jeff McPherson