This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:Vref 电容器的电容

Guru**** 2961040 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1578125/tad5242-capacitance-of-the-vref-capacitor

器件型号:TAD5242


您好的团队、

我认为 Vref 电容器的建议电容约为 1uF 至 10uF、但我们希望连接 100uF 以进行音质调整。
最初、它不会启动、但延迟时钟输入时序允许它进行引导。
这种使用情况是否可以接受?
如果可接受、时钟输入时序必须多大的裕度才能确保可靠运行?
请提供具体值。
此外、我还想让您查看电路图。
我更愿意通过私人信息来讨论这个问题。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    数据表指出、 对 VREF 进行滤波需要 1 μ F 电容器的最小值:

    此音频转换器基准电压必须使用从外部进行滤波 最低 1µF 从 VREF 引脚连接到器件接地端 (VSS) 的电容器。

    由于 您谈到的延迟并且 Vref 电容器的值不在数据表的规格范围内、因此 我无法  对此进行评论。 但是、当只提及 min 时、只要您保持 min、您就可以接受、因此您可以附加更大的值。 根据您的观察、电容似乎大得多、 需要延迟时钟。  您可以连接 2 个或 3 个不同的电容值(例如 1U、10U 和 100uF ) ,并观察每种 情况所需的延迟 ,并根据您的观察,您可以插入一个粗略的关系。 芯片开始工作后、我预计不会出现问题。  

    你可以在私人聊天中给我发送原理图, 我将查看它的 TAD5242 相关部分。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复。
    我想保证、只要启动、它就能正常工作。
    这次、我们确认 1μF 或更高版本就足够了、但由于在没有实际减慢时钟的情况下无法启动、我认为它不在建议范围内。
    如果这种使用可能会出现问题、则很难进行大规模生产。
    我通过私人消息发送了电路图。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、我们可以将其脱机、但如您所知、如果它不在数据表中、我们不担保它。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您查看电路图。
    我了解您对电容的看法。
    但是、我希望数据表为电容指定一个建议的工作范围(例如 1uF 至 10uF)、以确保可靠运行。
    或者、我想确认在启动期间延迟时钟解决了该问题、并将其记录在数据表中。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    正如 我所说、如果数据表中没有提到这一点、我不推荐这种情况、请记住、要按照数据表中的规格运行、 需要在不同的温度、条件和材料下进行严格的测试。 因此、请注意、许多数据表中有许多不同的参数、它们只有 最小值或最大值 、这就是其中的一种情况。

    我 已要求设计团队提供他们对范围 和延迟的意见、如果他们在我的上述评论 中添加任何内容、我会将其添加到此帖子中。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复。
    设计团队是否还做出了回应?
    另外、如果对延迟时钟所需的最小裕度有任何意见、我希望收到这些意见。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    Arash 已离职、将在他返回时发表评论。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryu。

    设计团队提出的建议

     “使用 1-10uF 电 容。 电容将影响 VREF 的稳定时间、因此您必须 等待它消失、然后进行进一步的寄存器写入“。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的确认。
    是否计划在数据表中包含这些信息?
    在这种情况下、这是否意味着无论时钟延迟如何、最好不要连接 100μF 电容器?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我相信在下一个修订版中、他们将包括这些信息以及任何其他更改。

    设计建议是 1U 至 10uF。 但是、如果您使用的电容器超出建议范围、则必须确保 VREF 的稳定。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复。
    由于数据表显示了一些使用 10μF 的连接+ 0.1μF、因此我认为与 10μF 存在一定的偏差百分比是可以接受的。
    因此、考虑到电容器变化、如果您可以指定从 1μF 到 15μF 的值是可以接受的、那会很有帮助。
    理想情况下、我希望连接 22μF、因此我请求确认并提供文档、说明从 1μF 到 25μF 的值是可以接受的。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    正如我反复提到的、这里只 提到了这个电容所需的最小值、我    也在 PCM6xx0 系列器件等其他器件中看到了这个值。 当只  建议最小电容时 、这意味着 较高的值仍然可以、 但您可能需要等待 VREF 稳定下来、而您自己使用了 100 μ F 电容、并发现您必须等待更长的时间、之后它可以正常工作。

    此引脚上使用的电容值可能会影响上电时间、在该时间内芯片已准备好运行、您再次 用 100uF 对此进行了测试。 因此, 就使用 25uF 而言,使用 25uF 电容器是没问题的,它可以影响芯片就绪的时间。

    我真的不能补充任何东西以上。

    此致、

    Arash