This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:TAS6684 在深度睡眠模式下的电流消耗

Guru**** 2933300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1582937/tas6684-q1-current-consumption-of-tas6684-in-deep-sleep

器件型号:TAS6684-Q1


您好:

能否请您分享 TAS6684 在深度睡眠状态下的电流消耗值?

BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Przemyslaw

    我们今天将对其进行测试、然后返回给您。

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Przemyslaw

    PVDD+VBAT 电流消耗大约为 15uA

    DVDD 电流消耗围绕 2mA

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!