This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827:1 Ω 负载

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1583216/tas5827-1ohm-load

器件型号:TAS5827


尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我想询问以下配置的可行性和潜在风险:

扬声器阻抗:1Ω
放大器模式:PBTL  
电源电压:>24V

请确认:

是否可以在 PBTL 模式下使用 1Ω 扬声器?
该配置是否支持在高于 24V 的电源电压下运行?
使用此设置时、我们是否应注意任何风险或注意事项?

非常感谢您就此提供指导。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    根据 TAS5827 数据表、该器件仅支持低至 1.6 Ω 的负载、这是我们可以验证性能的地方、但从技术上讲、您可以根据输出电压使用较低的负载。 本质上、您需要确保低于 OC 阈值且具有余量。 以下公式可用于 PBTL 模式、以确定最小阻抗。

    此致、
    Sydney Northcutt