This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:芯片检测和放大器升压使能问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1578989/tas2563-chip-detection-and-amplifier-boost-enable-issue

器件型号:TAS2563


尊敬的 TI 团队:

我们目前正在努力将 TI ADC (TAS2563) 与 XMOS F3800 进行集成。  在测试过程中、我们发现了几个问题:

1.芯片检测问题:

  • 在 10 个电路板中、4 个电路板未通过 I²C Ω 检测到。
  • 在电路板之间交换 IC 可以看出、IC 问题出在哪里、表明器件可能出现故障。
  • n ü I²C 仅检测全局地址 0x48、但读/写尝试总是返回0x00

您能否分享您的想法、说明为什么某些器件无法始终在 μ I²C 上检测到?

启用放大器升压:

  • 我们使用的是扬声器 P/N:AS04008CO-WR-R、它支持 3W 峰值。
  • 已尝试为“始终开启“启用升压、并观察到以下情况:
    1. 何时设置为  11V(不带扬声器) 、电压在 2–5 秒内上升到 11V、然后回退到Vbat。  
    2. 何时设置为 8.5V(带或不带扬声器) 、它按预期工作、提供 8.5V 升压输出。

对于我们的扬声器规格、我们知道允许的最大升压电压为 7V。 您能否确认这是否正确? 此外、建议在配置为 11V 时升压不保持启用状态的原因。

3.最大音量下 8.5V 升压输出的寄存器设置:

Sl.no 寄存器地址 寄存器值 注释
1. 0x02 0x0C 使放大器处于活动状态
2. 0x03 0x20 音量默认值、尝试设置最大值 0x38
3. 0x04 0xC6 默认值
4.   0x33 0xA7 升压始终开启和启用
5. 0x34 0x85 电感选择 1.3-2.5uH;电压设置为 8.5V 用于升压
6. 0x40 0x37 升压峰值电流限制设置为 4A

请您就上述问题提供指导、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该测试是在定制板上还是使用 TAS2563 EVM 完成的? 如果您有定制电路板、您有 EVM 吗?  

    1.您能否探测 I2C 线路以检查电压是否正确以及是否有任何异常情况?  

    2/3。 对于此问题、我首先要确认您正在使用 PPC3 还是 PPC3 中的脚本来设置 TAS2563 寄存器。 如果不是、我强烈建议这样做、因为这类问题可能会出现。 对于 3W 8 欧姆扬声器、7V 是安全升压电压设置。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    1. 该测试是在我们的上执行的 定制载板 而且我们没有 TAS2563 EVM。
    2. 该特性 已探测 I²C 线 和设备在上响应 全局地址 (0x48) 。 但是、每个读取操作都会返回 0x00 寄存器值代替预期的寄存器值。
    3. 我们是 写入从 PPC3 生成的寄存器设置 运行。 但是、在应用完整配置时、需要测量电路板 关断 。 将会更大 0x0C 连接到寄存器 0x02 、则电路板正常运行。

    仅供您参考、该问题发生在某些仅支持的电路板上 全局地址 (0x48) 在启动后可见。 在同时放置和的电路板上 全局 (0x48) 从器件地址 (0x4D) 则一切正常。 有趣的是,当我们 更换 DAC IC 位于故障电路板上、其中一个来自 A 正常工作板 、则问题已解决。

    我们希望澄清这种行为的可能原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请在 24 小时后回复。 感谢您的耐心。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、  

    它只是跟进以查看是否有任何更新。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据您的测试、这些 IC 似乎因某种原因而损坏。 您能否提供原理图供审核?

    [quote userid=“621222" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1578989/tas2563-chip-detection-and-amplifier-boost-enable-issue/6083538 写入从 PPC3 生成的寄存器设置 运行。 但是、在应用完整配置时、需要测量电路板 关断 。 将会更大 0x0C 连接到寄存器 0x02 、主板运行正常。

    为了进行确认、上述问题仅出现在芯片未检测到正确 I2C 地址的电路板上、对吗?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    感谢您的答复。 请查看以下详细信息:

    1. 所提到的问题—
    [quote userid=“621222" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1578989/tas2563-chip-detection-and-amplifier-boost-enable-issue/6083538 写入从 PPC3 生成的寄存器设置 运行。 但是、在应用完整配置时、需要测量电路板 关断 。 将会更大 0x0C 连接到寄存器 0x02 、主板运行正常。

           复位 在同时检测全局和从设备 μ I²C 地址的电路板上

           2.在上 有缺陷的主板 、仅限 全局地址 (0x48) FET。

    • 我们已经探测到了 I²C μ s 线 、并且设备在有缺陷的板上的全局地址 (0x48) 处作出响应。但是、每一个 读取操作返回 0x00 寄存器值代替预期的寄存器值。
    • 我还要附上 原理图 供您审查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    原理图存在一些问题。 VBST 应连接到 GREG 和 PVDD 节点。 所有电源轨上还需要有足够的电容。 示例如下。 我认为这是您在原始帖子中提到的提升级别问题。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    1. 原理图更新:
      • VBST 已连接至这两个端口 GREG PVDD 节点来确定。
      • 下面附上了完整的原理图页面、供您查阅(以前仅分享了部分页面).e2e.ti.com/.../TAS2563RPPT-AMP-Final-Design-schematic.pdf
    2. DAC 检测问题:
      • 在某些电路板上、未检测到 DAC、并且似乎存在缺陷、如下所述。
        • 我们有 已探测 I²C 线 和设备在上响应 全局地址 (0x48) 。 但是、每个读取操作都会返回 0x00 而不是预期的寄存器值。
      • 请确认是否有任何其他信息 硬件修改 检查 来防止该问题。
    3. PPC3 配置请求:
      • 请分享一下 已验证 PPC3 配置/导出文件
      • 当我们手动写入 PPC3 生成的寄存器设置时、DAC 会关闭。
      • 使用经验证的配置将帮助我们交叉检查和排除此行为的故障。
    4. 扬声器规格:
      • 我们使用的是 3 瓦扬声器 。 请确认这是否会导致系统输入 关断模式 PPC3 生成的设置时、应注意什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    这是后续消息。 我们能否提供有关这方面的最新信息?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.示意图看起来不错。

    2.我认为这种故障的唯一原因是设备损坏。 我不相信我们可以做任何修复。 请换用其他设备。 如果您想提交这些 IC 进行分析、您可以联系您的 TI 现场(如果您有他们的联系信息或 TI 客户支持服务)。  

    3、我给您的文件与 PPC3 使用的文件相同。 您能详细谈谈关断吗? 放大器是否曾播放音频? 中断寄存器的读取结果是什么?

    4. TAS2563 能够驱动 3W 扬声器。 在 PPC3 中、您使用的器件是 ROM 模式还是调优模式?  在调优模式下、您必须首先进行扬声器特性分析。 您是否已完成此操作?  

    此致、
    Sydney Northcutt