This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:TPA6304 -电感器 — 选择正确的器件

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1582607/tpa6304-q1-tpa6304---inductor---choosing-the-right-one-parts

器件型号:TPA6304-Q1


大家好!  

我目前正在建造一个新的“遥控车载收音机“。 我打算使用这款 TPA6304 AA A 放大器、我对用于输出 LC 滤波器的电感器有一个疑问。  
文档中使用的示例 — ASWPA4035S3R3MT 不可用、我正在寻找替换件。   
是否应屏蔽? 示例中的那个可能不是。
例如我找到了 Wurth Elektronik 744776033、或者我应该寻找屏蔽式变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel、

    这是电感器引导。 从列表中选择一个电感器。

    ti.com/lit/an/sloa242a/sloa242a.pdf

    屏蔽和未屏蔽之间的最大区别是:串扰、低频 (20MHz) EMC。  首选屏蔽电感器、但如果针对 EMC 设计良好的电路板或 通道之间更大的电感器距离、则不是强制性的。  

    例如我找到了这个 — Wurth Elektronik 744776033 — 或者我应该寻找一个屏蔽的吗?

    Dylan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢您的回复!