This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2-Q1:减少散热器系统的布局要求

Guru**** 2928400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1583648/tpa3118d2-q1-layout-requirements-for-heatsink-less-system

器件型号: TPA3118D2-Q1

尊敬的团队:

我是否知道无散热器系统的布局要求? 我们知道、热问题不仅是 IC、还有气流等、系统设计很重要。 但请帮助我们更好地理解它。

Q1:D/S 提到“TPA3118D2-Q1 甚至可以在双层 PCB 上无需散热器的情况下将 2 × 30W 驱动到 8Ω 中“、它是否也可以在 2x25W 功率为 4 Ω 且无需散热器的情况下工作?

问题 2:对于 8Ω 2×30W 或 4 欧姆 2 个 25W、您是否有 PCB 布局的实心图案要求?
(例如,图案大小 (>xx mm2 或布局设计要求...)

此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    [引用 userid=“488273" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1583648/tpa3118d2-q1-layout-requirements-for-heatsink-less-system ]Q1:D/S 提到“TPA3118D2-Q1 甚至可以在双层 PCB 上无需散热器的情况下将 2 × 30W 驱动到 8Ω 中“、它是否也可以在 2x25W 功率为 4 Ω 且无需散热器的情况下工作?[/报价]

    看起来不错。 功率损耗水平相似。

    Q2:对于 2×30W 输入 8Ω 或 2x25W 输出 4 Ω、您是否需要 PCB 布局的实心图案?

    对于焊盘朝下的器件热设计、仅提供了一些通用布局建议。