This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A-Q1:PCM5100A-Q1 VCOM、VREF 模式

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5100A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1583467/pcm5100a-q1-pcm5100a-q1-vcom-vref-mode

器件型号: PCM5100A-Q1

数据表中引用了“VCOM 模式“和“VREF 模式“。 您能否解释一下这些模式将在哪些使用场景或运行条件下使用?  

8.3 建议运行条件  

AVDD 模拟电源电压范围  
- VCOM 模式  
- VREF 模式  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishihara:

    一些 DAC 具有 Vref 和 Vcom 模式。  在 VREF 模式下使用 DAC 时、输出信号电压与电源电压无关。 但是、 VCOM 模式下的满量程输出电压与使用的模拟电源 AVDD 成正比。  我认为这 是一个复制粘贴的拼写错误、 无意中将其保留在数据表中。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    非常感谢您的答复。
    关于 PCM5100A-Q1 的 AVDD 模拟电源电压范围、您能否说明我们应该参考哪一个电压范围、即 Vref 模式的电压范围或 Vcom 模式的电压范围?

    感谢您的指导。

    此致、
    Ishihara



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、由于器件没有参考 VREF、因此 VCOM 模式(相对于电源电压)是唯一可行的选择。 因此请使用 VCOM 模式规格。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    非常感谢您的答复。

    此致、
    Ishihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您非常受欢迎。

    此致、

    Arash