This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:有关 LM4950 扬声器负载的问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1584206/lm4950-questions-regarding-lm4950-speaker-load

器件型号: LM4950

您好、

我谨写一下 LM4950 AB 类音频放大器。

我想在 BTL 配置中使用 4 Ω 扬声器。 在所有示例中、此类负载均为单端负载。

在 BTL 中是否使用 4 欧姆电阻、可能不使用最大增益设置?

我之所以要使用 BTL、是因为使用相同的可用电源轨、能降低失真。  

如果需要、我还可以添加一些串联电阻。  

Bestreagrds、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    放大器的电流和热特性会导致负载阻抗限制。 数据表第 17 页的功率耗散部分中提到了这方面的一些信息。

    要在 BTL 模式下使用 4 Ω 扬声器、您可以添加串联电阻器、因此总负载至少增加到 8 Ω。 另外、如果不使用放大器的全功率输出、可以直接尝试使用 4 欧姆电阻器、但必须进行全面测试以确认没有电流或热相关问题。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    Thx、我一直在考虑使用散热器、最大增益主要用于导通时间短的边缘情况。

    根据我所读的内容、如果我先进行测试、我就可以了。

    此致、

    Robert