This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:将 DRV135 与线路驱动器一起使用

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV135, PGA2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1584143/drv135-using-drv135-with-line-driver-in

部件号: DRV135
主题中讨论的其他部件: PGA2500

您好、

我们考虑在音频系统中将 DRV135 用作平衡输出驱动器。
另一个 DRV135 将是一个音频编解码器、它在 600 Ω 上具有 2Vrms 的单端线路驱动器输出。
我们的系统在+–5V 电压下运行(编解码器的 PGA2500 前置放大器)

DRV135 具有 10k 输入阻抗。 所以直接连接应该没问题?

我们是否应该考虑为 DRV135 提供一些保护电路?
否则、我将按照中所示布局设计:图 29。 完整的音频驱动器和接收器电路(DRV135 数据表)

感谢您发送编修。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    编解码器可以驱动 IRMS = 2Vrms/600 = 3.3mA 的电流。 DRV135 的 10k 输入阻抗可根据提供的信息轻松驱动。 对于 DRV135 的输入信号、2Vrms 为 2.83Vpeak。 如果我将该电压施加到+/–5V 电源的 DRV135、我会看到输出削波。 因此、需要降低输入、或者需要增加电源电压以适应输入信号。

    空载时的线性输出摆幅如下所示:

    对于负载、该值会降低、因此应在仿真中考虑负载、以确保在线性范围内运行。  

    • 我假设在双电源上、编解码器输出上的直流电压为 0V? 如果是这样、从 DRV135 的输入端的直流共模角度来看、我没有看到任何问题。  
      • 如果编解码器提供的直流电压不是 0V、您可以考虑将交流耦合到 DRV。  
    • DRV 输入或输出是否会有任何热插拔、例如电缆等?
      • 如果是这样、您可以考虑为 TVS 二极管添加焊盘以保护 DRV 的输入。 如果有任何热插拔到系统、则可以在输出端进行同样的操作。 对于输入、如果此类操作可能产生任何瞬态尖峰、您可能需要考虑在输入端添加一个串联电阻器、使电流保持在 10mA 或更小、以实现过流保护。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    在破坏音频编解码器的输出级后、我更专注于 DRV135 的输入、几乎忘记了还要保护 DRV135 的输出。


    DRV135 输入侧的 2Vrms 是编解码器的最大值 (0dBFS)。 因此、我将连接一个具有 1dB 衰减  (35 Ω/5200ohm/35ohm) 的 T 焊盘、这将自动为我提供一个电流限制电阻器、并仍提供大约 7dBu 输出...