This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1821-Q1:PCM1808 的抗混叠 LPF

Guru**** 2640435 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM1821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1578957/pcm1821-q1-antialias-lpf-from-pcm1808

器件型号: PCM1821-Q1
主题中讨论的其他器件: PCM1808PCM1821

您好团队:

我的客户认为将 PCM1821 用于下一个项目。 在之前的工程中、它们使用了 PCM1808。

从数据表中看到、PCM1821 在功能方框图中没有抗混叠 LPF。 但是 PCM1808 具有它。

如果它们从 PCM1808 更改为 PCM1821、是否需要外部抗混叠 LPF? 如果这取决于一些标准,也请教我。

此致、

Youhei MIYOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    虽然 d/s 中没有明确说明、但 ADC 内应该有集成的抗混叠滤波器。 我将确认并更新此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    谢谢。 期待您的反馈!

    此致、

    Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    将在下周初更新主题、等待设计反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon、

    设计团队是否有任何反馈意见?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    Daveon 在本周剩余时间内不在办公室、下周可以返回给他的反馈。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon、

    您能否更新此主题?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miyaoka-San、

    很抱歉耽误你的时间。 我没有针对设计进行更新、但我知道 PCM182x 通常不需要抗混叠滤波器。 Σ — Δ 架构会自行处理。

    在边缘情况下、如果带外噪声 (>20kHz) 明显较高 (>60dBFS)、则需要抗混叠滤波器、否则 ADC 会饱和。 但在大多数应用中、这不会发生。 只有已知输入源具有高频/开关特性时、才会有问题。 99%的时间这不是问题。

    此致、
    Jeff McPherson