This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:将 TLV320AIC3104 连接到 PGA4311EVM 时提供低音频输出

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, PGA4311, OPA1622, OPA1622EVM, PGA4311EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1581701/tlv320aic3104evm-k-low-audio-output-when-connecting-tlv320aic3104-to-pga4311evm

器件型号: TLV320AIC3104EVM-K
主题中讨论的其他器件: PGA4311EVM、TLV320AIC3104 、PGA4311 、OPA1622EVM、OPA1622

您好:

我使用 TLV320AIC3104 编解码器 EVM 生成音频、并通过板载 33kHz 低通滤波器(测试点 FLP、FLC、FRP 和 FRC)将音频馈入 PGA4311EVM 以进行音量控制。 PGA4311 SPI 线路通过 nRF5340 板进行控制。

当我连接时:

FLP (TLV320AIC3104_EVM)→Ain1 (PGA4311_EVM)

FLC (TLV320AIC3104_EVM)→AGND (PGA4311_EVM)
并在 PGA4311EVM 上的 Vout1 和 AGND 之间连接音频接收器、输出会变得非常弱/听不清。

我已验证 SPI、MUTE 和 ZCEN 是否正常工作。 编解码器输出具有 1.35V 共模电压
我还尝试连接:

FLP (TLV320AIC3104_EVM)→Ain1 (PGA4311_EVM)

FLC (TLV320AIC3104_EVM)→接收器的另一端、
但输出会保持低电平、尽管通过 SPI 进行音量控制可以正常工作。

注意:在 PGA4311EVM 上、我将直接在 U2 部分(TP7 测试点)之后连接信号—缓冲器 IC U2 已移除。

此外、当我将 OPA1622EVM 电路板放置在 TLV320AIC3104_EVM 和 PGA4311EVM 之间时、SPI 信号会失真(类似正弦的波形)、并且音频输出未被抑制。
当我移除 OPA1622EVM(将 TLV 直接连接到 PGA)时、SPI 信号干净、但音频输出保持非常低。

您能否建议如何正确连接这三个电路板 (TLV320AIC3104EVM→OPA1622EVM→PGA4311EVM)、以便:

PGA4311 在不抑制的情况下接收到适当的信号电平、以及

SPI 通信保持稳定?

有关正确连接方案或缓冲方法的任何指导都会非常有帮助。

此致、
Falguni Sharma

*** 注意:  

下面是 PGA4311EVM 电路板的原理图,我们移除了 U2 IC 并将 SPI 信号连接到 TP7 。
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Falguni:

    如何配置 AIC3104 和 PGA4311? 您能否提供用于这些寄存器的脚本? 我认为使用这三个芯片的路径是 AIC3104 HPLOUT -> OPA1622 左侧 IN+和 HPLCOM -> OPA1622 左侧 IN-。 然后、OPA1622 左 通道输出到 PGA4311 上的 AIN1、并应连接所有 3 个芯片的模拟接地端。 请注意、PGA4311 期望信号以 GND 为中心、因此对于 OPA1622、您应该尝试使用对称双电源来获得以 GND 为中心的信号。

    如果此硬件建议没有任何帮助、我们来详细了解一下编解码器和输出卷上卷的寄存器设置以及编解码器中 HP Out 的配置。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经以同样的方式连接,但仍然没有什么工作。 我们的微控制器的工作电压为 1.8V、PGA4311 EVM 的工作电压为 5V。 因此、SPI 线路应该进行电平转换、以便正确控制 PGA4311、我们也做到了这一点。 我尝试将音频馈送到 AIN1 的测试点、公共线连接到 PGA4311 EVM 的 AGND。 此外、将 MUTE 引脚设置为高电平 (5V)、但 AOUT1 上仍然没有音频信号。

    我们尝试了 DB25 电缆通过计算机控制,但它仍然不工作。 我不知道 EVM 上的 PGA4311 IC 是否正常工作。 如何确定它是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的 SPI 信号看起来如何? 它们是否遵循数据表中给出的时序图? 另外需要注意的是、当寄存器设置为 00 时、输入将静音。 最大增益通过以十进制发送 255 或以二进制发送 1111 1111 来设置。 请注意、通道 1 是寄存器设置中的最后一个通道、即通道 4、3、2、然后是 1、如数据表中的此图所示:  

    请告诉我您在这里取得了哪些进展。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 PGA4311EVM   设置中控制音量   TLV320AIC3104EVM 视图。 TLV320AIC3104 的耳机滤波输出 (FLP、FLC) 会馈送到 PGA4311 输入 (AIN1、AGND)。 PGA4311 通过进行控制 nRF5340 板的 SPI 、具有适当的电平转换。 SPI 通信似乎正常工作。

    但是、我们面临一个问题—我们可以在中观察到有效的输入波形 AIN1 规格外、但是 无输出波形 显示在上 AOUT1

    • 输入 (AIN1)= 1.23V

    • 输出 (AOUT1)=–6.4mV

    我们目前正在使用的产品 3 个电源供电 小型封装。

    问题:

    1. 何时应在 PGA4311EVM 上采用双电源与三电源供电?

    2. 什么是 最小预期输出电压 (AOUT1) 确认 IC 正常运行?

    3. 在此设置中、是否有任何特定的配置步骤来正确运行 PGA4311EVM?

    4. 什么应该是静音引脚的状态,因为当它上电时,它得到 5V 默认,我必须拉这个引脚低或这是好的,以便得到适当的输出?
    5. 我们不使用 DB25 输入侧、SPI 信号从 NRf5340 馈送到 TP7、TLV320AIC3104 输入到 AIN1、AGND 测试点。这可以吗?

    此致  

    Falguni  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    3 或 2 电源由您决定、在 2 电源配置中、正数字和模拟电源 来自相同的+5V 电源。 请记住、对于三电源配置、保持 J1 已安装并开路 J2。  

    为了获得音频输出、请确保 MUTE 引脚为高电平、并且您已向寄存器写入 0 以外的值(最大值为 255、我建议起始值更高、192 的增益为 0dB)。

    在数据表中、这就是静音功能的说明:

    有两种类型的静音。 您可以通过检查输出阻抗来测试硬件静音、如果该阻抗是 10k 至接地、则处于硬件静音状态。 如果输入连接到 AGND(连续性测试)、则可以检查软件静音。 输出不应具有可证明其正常工作的最小电压、它将与输入相同 、并具有+31.5dB 和−95.5dB 之间的一定增益、具体取决于寄存器写入值。 但是、默认情况下、它可能处于软件静音状态。  

    J7 测试点应该正常。 您可能需要使用示波器来验证使 PGA4311 芯片的信号是否正确、因为有一个缓冲器连接到测试点的另一侧、如果缓冲器也尝试驱动 PGA、则可能会产生一些干扰。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 PGA4311EVM 进行音量控制 TLV320AIC3104EVM 。 SPI 控制(通过 nRF5340 +电平转换器)工作正常、我们可以在上看到正确的输入波形 AIN1 (1.23V) 。 但是、我们得到了 AOUT1 上无输出信号(–6.4mV)

    原来是这样的 突然出现的电压尖峰 电源直接从连接到 PGA4311EVM 的+5V 电源。 之后、输出停止出现。

    可能产生的电压尖峰 已损坏 PGA4311 IC ? 如何验证 IC 是否已损坏或仍然正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该器件输入电源的绝对最大值为 5.5V、如果超过此值、我们无法保证器件能够按预期运行。 IC 可能会损坏、我建议您更换电路板上的芯片进行验证。 此芯片没有诊断功能、只有在正确编程和通电时才能正常工作、因此检查芯片是否损坏的最佳方法是在新芯片上重复测试。

    此致、
    Mir