This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA3020EVM-PDK:PSRR

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA3020, TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1578775/taa3020evm-pdk-psrr

器件型号: TAA3020EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件: TAA3020TLV320ADC3120

您好:  
我们在 SE 输入模式下寻找 TAA3020 的 PSRR 特性。 1KHz 注入时差分模式下的典型规格为 102dB、但 SE 模式下的性能和噪声频率变化是多少。  
图 7-12 显示了 TLV320ADC3120 数据表的 PSRR 图。 100mVpp 振幅下电源抑制比与纹波频率间的关系。 TAA3020 差分模式和 SE 模式如何?
 
此致、
望月

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochizuki-San、

    我们团队中的一些成员目前已离职、因此请在一周即将结束时收到回复。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mochizuki-San、

    很抱歉耽误你的时间。 SE 输入模式下的 PSRR 值与差分模式类似、典型值为 102dB。  

    PSRR 与纹波频率间的 TLV320ADC3120 图 7-12 也适用于 TAA3020。

    此致、

    Garret