This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:有关 TAS5805 SDOUT TDM 配置的问题

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1584084/tas5805m-questions-about-tas5805-sdout-tdm-configuration

器件型号: TAS5805M
主题: TAS5805 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

客户希望在 TDM 配置中使用 4 个 TAS5805、您能否帮助检查我们如何连接 SDOUT 引脚? 以下配置是否正确?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这些器件是否会在不同的 I2S 输入时隙上配置? 还是将它们配置为相同的插槽?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些器件将在不同的 TDM 时隙上配置、我们知道对于 TAS5805 的 SDIN、可以根据数据表注释进行配置。 但对于 TAS5805 的 SDOUT、我们不确定能否将其配置为与 SDIN 相同的 TDM 时隙以及 TDM 应用的 Hi-Z 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    是否有任何关于该问题的反馈意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是、此配置将起作用。 这些引脚只需要置于开漏模式。  

    此致、
    Sydney Northcutt