This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:PPC3 不同的 EVM 版本

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2781EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1579604/tas2781evm-ppc3-different-evm-revision

器件型号: TAS2781EVM

尊敬的专家:

我在使用 PPC3 和 TAS2781EVM 时遇到问题。 我无法开始表征。

image.png
连接时在上面出现错误。

找到帖子:
TAS2781EVM:EVM 启动时出现错误消息、然后无法使用音频驱动程序。

遗憾的是、链接的解决方案不适用。  我有声音通过 Windows、可以运行当您点击屏幕底部的 V 时弹出的监控窗口。

请寻求您的帮助。

谢谢你。

此致、
Najeb  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我要采取哪些故障排除步骤。  音频驱动程序似乎工作正常。 我没有看到用于开始驱动器表征的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何更改主标题的标题?  主要问题不是 EVM 版本、而是指出该问题并不重要。  主要问题是无法启动驱动器表征。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正确、该错误不是 EVM 修订版。可以忽略此注释。 尝试开始表征时存在什么错误?  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    点击“Characteristic"(“(表(表征)时没有错误。  它直接转至如图所示的屏幕。  没有测量扬声器的选项。

    请注意、如果我打开一个新项目(而不是使用手动输入的数据)、或者如果我删除表征数据、仍然没有开始表征的选项。 (始终在电路板已连接的情况下)。  

    另请注意、我通过板将音频从 PC 播放到扬声器没有问题。  只是过早启动保护功能 — 假设这样做是因为驱动器的表征不正确。  也许有一种方法可以禁用驱动器保护 — 我知道 TI 为少数人做了这项工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    啊、我看到了。 本主题应该回答您的问题:  TAS2781:智能放大器保护和调优、TSP... 波特图 

    本质上、您需要另一个电路板来进行表征。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢悉尼

    在这篇文章中、Arthur Brown 表示:“在 Beta.20 版本中、我们废弃了学习板、只需要 EVM。“

     TAS2781:PurePath Console 在扬声器温度测量期间崩溃 

    我正在使用 3.3.0 — 这是否包括在 3.2.1 Beta20 中取消上述学习板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Najeb:  

    我已经向您发送了一个朋友请求。 我将离线与您分享最新版本。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    我回复了您的请求并发了几条消息。 我没有从你那里听到。 我们希望尽快取得进展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Najeb:

    我通过电子邮件与您分享!

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确接收。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、可以发布另一个!