This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:音频削波问题

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1583073/tas6584-q1-audio-clipping-issue

器件型号: TAS6584-Q1

您好、
我负责使用放大器 TAS6584-Q1 芯片。 音量增加后出现音频剪辑问题。(音量步长为 7 步、共 45 步)。

要解决此问题、您可以建议一些解决方法或调试点吗?

从内部团队那里、我得到了使用 PVDD 寄存器的建议、但看起来好像是这样 只读寄存器 。 我可以更改/写入吗? 如果是、它应该使用什么值?

此致、
Puneet sahu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果 TAS6584 的输出大于 PVDD、它将削波。

    您系统中的 PVDD 电压是多少?

    增大音量后、输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经针对我们的 ICM (Volvo) 项目在多个电压电平下测试了这个问题

    输入电源下的 TVS 二极管。

    PDVV 寄存器值为  23.75V 如随附的屏幕短路所示。
    输出电压受监控 16.50Vrms
    裁剪仍然存在、如“附加屏幕短路“中所示

    Speakerout Vrms

    RegisterPrints

    ClippingWave。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于 24V 电源、音量不能太大、因为器件会尝试输出 43V 的峰值输出来实现最大输入、肯定会削波。

    尝试在寄存器 0x4A 中将模拟增益设置为 0x4D。 使用值 0x16。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 24V 电源、您不能提供太大的音量、因为器件会尝试输出 43V 峰值输出作为最大输入、肯定会削波。

    您好、根据产品要求、我们必须使用 24V 通用电源。
    我已经使用 15 伏电源 进行了测试以用于调试建议、但仍然存在削波。
      

    尝试将寄存器 0x4A 中的模拟增益设置为 0x4D。 使用值 0x16.

    我根据您的意见、通过将模拟增益寄存器  0x4A 设置为提供的 0x16 的 0x4D 值、但削波仍在那里进行测试。
    裁剪屏幕短路附加以供参考:-



    24 伏输入电源的最大通道输出是多少?
    如果可能、您可以建议进行更多更改以进行测试。?  

    注意: — 这是从客户端进行的高优先级问题跟踪,需要提供即时修复。

    我们能否通过电话联系来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [报价 userid=“598320" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1583073/tas6584-q1-audio-clipping-issue/6101761 ]我已经使用 15 伏电源 进行了测试、用于调试建议、但仍存在削波。

    请使用 24V 进行测试、否则需要进一步降低音量或增益。

    24 伏输入电源的最大通道输出是多少?

    最大值仅为 24V 峰值正弦波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将所有四个通道的模拟增益设置为 0x16 、如建议。 但是、这种变化会产生影响 在全音量下似乎没有任何明显的区别

    请您确认是否有 附加寄存器 需要对其进行配置或修改以实现所需效果?

    此外、考虑到紧迫性(客户已将 TT 标记为 最高严重性 并正在请求更新 每天三次 )、是否可以 通过快速呼叫同步 以帮助更有效地缩小问题范围?

    此致、
    Puneet Sahu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请确认是否有 附加寄存器 需要对其进行配置或修改以实现所需效果?

    您能告诉我您希望达到什么效果吗?

    在开发电路之前、您应该根据您的 PVDD 电压、目标最大输出功率、计算最大输入电平、还需要使用放大器的增益。 您现在有这些号码吗?

     IC 只需使用在寄存器中设置的增益来放大输入。 如果发生这种削波、要么提高 PVDD 电压、要么减小输入信号、要么减小增益设置。 应该对它们进行计算。

    使用示波器捕获波形、同时捕获 PVDD 电压以及输出。 观察波形并执行我刚才提到的更改、找出与所有这些参数的关系。