This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:寻找合适的音频编解码器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1584770/tlv320aic3254-looking-for-a-suitable-audio-codec

部件号: TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件: TAC5212

尊敬的团队:

我们计划在我们的设计中使用 TLV320AIC3254 器件。 我们最初选择此器件是因为它具有回声消除 (AEC) 和有源噪声消除 (ANC) 功能。 但是、最新的数据表中删除了这些特性。 您能否澄清此变更的原因?
(注意:修订历史记录中提到了“从应用列表中删除了‘声波消除 (AEC)'和‘主动噪声消除 (ANC)'。)

我们的要求是使用内置音频放大器支持两个麦克风和两个 4 欧姆、3W 扬声器。 该器件还应支持有源噪声消除、如果有一个具有航天级质量的引脚兼容替代器件、则更可取。

请建议使用符合这些要求的合适器件。

此致、

Yashash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashash:

    该器件上的 AEC/ANC 功能已被弃用、但我们正在开发内置 AEC/ANC 的新解决方案。 您要寻找这款 AEC 的采样率是多少? 终端设备是什么?  

    另请注意、AIC3254 没有用于 4 欧姆扬声器的内置放大器、预计耳机负载为 16 欧姆。 我认为我们目前没有 2 通道输入和 2 扬声器输出编解码器、但这一即将推出的解决方案可能有相应的变体。  同时、我建议考虑使用带有 TI 立体声放大器和 DSP 的 TAC5212 编解码器来托管 AEC/ANC 算法、例如 C55 或 C66 线路。

    此致、
    Mir