This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA3040:通道增益设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA3040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1583896/taa3040-channel-gain-setting

器件型号: TAA3040

您好:

我们的客户遇到了如何在不关闭 ADC 电源的情况下设置通道增益的问题、因为他可以看到下面粗体显示的数据表说明。

他能否通过以下 3 个选项设置通道增益
1) 未关闭 ADC 唱机时的通道增益设置
2) ADC_PDZ=0d 时的通道增益设置(关断所有 ADC 和 PDM 通道)
3) 在没有 ADC 断电的情况下设置通道增益的另一种方法

[ TAA3040 数据表]
6.3.6.1 可编程通道增益和数字音量控制
该器件的每个输入通道都具有独立的可编程通道增益设置 、用户可以根据系统中预期的最大输入信号和使用的 ADC VREF 设置 (请参阅第 6.3.4 节)将其设置为适当的值、其中 ADC VREF 设置决定了 ADC 满量程信号电平。
请在给 ADC 通道上电之前配置所需的通道增益设置、并且 在 ADC 处于通电状态期间不要更改该设置。 每个通道增益支持的可编程范围为 0dB 至 42dB、步长为 1dB。 为了实现低噪声性能、器件内部逻辑会首先尽量增加 前端低噪声模拟 PGA 的增益(该 PGA 支持 120dB 的动态范围)、然后 在数字处理块中应用任何剩余的编程通道增益。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    为了保持数据表性能、建议仅在 ADC 断电且 ADC_PDZ = 0 时更改通道增益。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切换寄存器需要多长时间?  ADC_PDZ=1 -> ADC_PDZ = 0 -> ADC_PDZ=1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这取决于您使用的 I2C 模式、但可能会以几十毫秒为单位。

    此致、

    Garret