This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5709A:参考设计/EVK

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5709A, TAS5815, TAS5806M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1584502/tas5709a-reference-design-evk

器件型号: TAS5709A
主题中讨论的其他器件: TAS5815TAS5806M

您好、

TAS5709A 是否有可用的参考设计/评估套件

感谢你的帮助。

BR

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    遗憾的是、此器件或其他采用相同尺寸的器件没有 EVM。 我们的大多数新器件采用不同的封装。

    我可以建议使用我们新的 TAS58xx 系列中的放大器吗?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    问题是间距为 0.4mm 的 BGA、我想避免该问题。

    BR
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我们有几款采用 TSSOP 封装的器件、例如 TAS5815 和 TAS5806M、它们之间的间距较大。

    此致、

    Sebastian