This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431-Q1:启动问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1585981/tas5431-q1-startup-problem

器件型号: TAS5431-Q1

我正尝试在我的产品中使用 TPA5431Q1。 我已将芯片的输出侧从 EVM 复制到 EVM 上。 我将在施加电源后进入故障模式。 我在 EVM 中使用了相同的 PVDD 去耦。  对状态寄存器 (0x08) 进行解码表示“过流关断“。 OUT_p 和 OUT_n 与 EVM 的相位相同、连接至耦合的 22uH 扼流圈。 在耦合电感器的下游、两条引线上都有 3.3 μ F 和 10nF 电容器接地。 4 欧姆扬声器音圈连接到耦合电感器和 3.3 μ F 电容器的连接点。  

第二个寄存器 (0x20) 指示存在“请求加载“。
 
我已经堵住了电路、发现没有短路。 由于分销商可用、我没有相同的扼流圈。 我使用 Coilcraft 耦合电感器 p/n MSD1514-223MED。  

PVdd 设置为 15V。


作为通过/失败标准的自检序列是什么?

有什么可以想到的吗? 需要精密 LC 滤波器来做出决策。  

通过将 pvdd 降低至 8 伏、它会间歇性地工作。

 

谢谢

 

Jerry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jerry

    在 EVM 上、输出侧不是共模扼流圈、而是双电感器、以节省 EVM 空间。  

    如果您没有相同的器件型号、可以尝试使用 2 个单独的 22uH 电感器。