This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA3020:交流耦合 TRS 麦克风连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1585331/taa3020-ac-coupled-trs-microphone-connection

器件型号: TAA3020

您好、

我对设计交流耦合麦克风输入有一些疑问:

  1. 可以看到、我尝试使用 TAA3020 的求和功能来获得稍好一些的性能。 首先、我连接它的方式是否合理? 此外、此配置中的阻抗是否会减半、即 10K 输入阻抗设置会产生 5K 的有效输入阻抗吗?
  2. 应用手册 SBAA583 www.ti.com/.../sbaa583.pdf 在第 16 页有一个部分说“麦克风的开路电压是 VMic。 为防止此加载、请保持 Zin >>R“。 您能详细解释一下这一部分吗? 我真的不明白这是什么“加载“、为什么 Zin 大于 R 会阻止这一点?
  3. 我很难找到正确连接 TRS 麦克风的正确答案。 一些资料表明尖端为信号、环应偏置、套管接地。 然后我发现 Sennheiser 接线他们的麦克风作为 Tip is 信号,和 Ring 和 Sleeve 都接地 (https://docs.cloud.sennheiser.com/en-us/ew-g4/ew-g4/specifications-pin.html),所以对 Ring 连接应用偏置似乎是一个坏主意在该配置? 现在、我已将 Ring 保持断开状态。 任何人是否有过设计类似系统以提供建议的经验?

非常感谢、下面的原理图(MICBIAS 从芯片解耦 MICBIAS 输出):

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    1.是的、这是连接方式进行通道求和、是的、输入阻抗应减半。

    2.我相信这 是为了确保 Zin >> Ro。 这是为了确保麦克风的输出阻抗不会加载 ADC、从而会降低器件输入引脚的电压。

    3.通常情况下,您可以将环连接到负通道,但由于您使用的是单端,因此您可以短接至 GND 和套管。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    非常感谢您的澄清。

    关于单端的优点是、如果插入了“单端“麦克风、差分输入配置是否起作用? 即、如果只有尖端有信号、而环形和套管都是内部接地的? 或者、差分输入配置是否需要适当的 3 引脚差分输出麦克风?

    这是否是差分输入的正确连接? sbaa583 似乎未明确说明下拉电阻 (R79) 应该是什么、但我假设该电阻的值与偏置电阻器刚好相等?

    谢谢、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    如果插入了“单端“麦克风、差分输入配置是否起作用?

    取决于您所说的“工作“。 差分输入配置将与单端麦克风“起作用“、因为它仍会输出信号、但满量程输入将以–6dB 的频率输出。 您可以通过软件轻松地将其切换到单端配置。

    是的、这是正确的差分连接。 正确的是 R79=R78。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    是的、很有道理、再次感谢您的帮助。

    彼得