This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:SYNC 支持的输入频率范围

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1586067/tpa3116d2-input-frequency-range-supported-by-the-sync

器件型号: TPA3116D2

尽管我们的设计中只有一个音频功率放大器芯片、但负载远离芯片、共模信号有可能干扰模拟电路。 为了防止音频功率放大器干扰模拟电路、我们将 TPA3116 设置为从模式、而 MCU 输出一个时钟进行同步。 通过修改 PWM 频率、我们的目标是解析 模拟前端上音频功率放大器的干扰 因此、我们想知道 SYNC 支持的频率范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    SYNC 引脚要求 — 100KHz、50%占空比、TTL 逻辑电平、符合 GVDD 的要求。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 是否仅支持 100KHz、以及是否提供其他频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    我无法从所能获得的有限信息中找到任何其他设置。 我建议您仅使用 100kHz 频率。

    BR、

    Wenbin